This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:程序将不适合可用内存

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/606648/ccs-tms320f28069-program-will-not-fit-in-the-available-memory

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 TMS320F28069 piccolo 实验套件。 当我运行我的代码时、它会显示"program will not fit in to available memory"。 是否有任何方法可以增加存储器分配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于.ebss 的大小大于任何单个 RAM 块的大小、因此您需要将两个 RAM 块合并到一个段中、并将.ebss 放置到该组合段中。

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 尝试一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望这一问题得到解决。