This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28027F:如何恢复无法与调试器连接的单元

Guru**** 2539590 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8305EVM, TMS320F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/606081/launchxl-f28027f-how-to-recover-units-that-we-cannot-connect-with-debugger

器件型号:LAUNCHXL-F28027F
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8305EVMTMS320F28027F

您好!

 我有 C2000 LaunchPadXL - Tms320f28027f 和 BOOSTXL-DRV8305EVM 、我们的电机连接到此系统。
 我们正在尝试描述电机效率的特征并以大约2000krpm 的转速运行电机。
 USER_MOTOR_MAX_CURRENT 设置为24
 
 但是, 在某些时候,系统停止工作-- BOOSTXL-DRV8305EVM 似乎烧坏了--不是
当我们打开 LED 电源时、LED 会打开、当我们尝试运行调试器时、它无法连接到系统。  
但是、我在电路板本身上看不到任何"烧毁"指示。 一切看起来都很好。

 但是如果我移除 BOOSTXL-DRV8305EVM、我可以连接到系统-"C2000 LaunchPadXL - Tms320f28027f"
 
我们知道 BOOSTXL-DRV8305EVM 支持4.4V 至45V 的电源电压和高达15A 的 RMS (20A 峰值)驱动电流
因此、我们将电源设置为 该限值。  此外、移除3个跳线以获得来自电源的电源。

我们遇到过8 个以上的 BOOSTXL-DRV8305EVM 系统无法使用的情况。  
是否有方法保存信息以发现 BOOSTXL-DRV8305EVM 烧坏的原因?

BOOSTXL-DRV8305EV 上是否有我们正在损坏的存储器?  或"C2000 LaunchPadXL - Tms320f28027f"上的存储器是否损坏?
如果是、是否有办法复位这些存储器?

任何帮助或建议都将不胜感激。

谢谢、
Asha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Asha、

    请检查电源引脚上的电压电平和复位引脚的状态。 如果电源损坏、较低的电压可能会使器件处于内部复位状态、并且 XRSn 引脚从器件内部驱动为低电平。

    此致、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    我们确实验证了电压不是很好。
    谢谢、
    Asha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Asha、

    好的、这就是问题的根源-谢谢您的告知

    此致、
    Peter