This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:反相 ePWM 中死区的问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/606064/tms320f28377s-problem-witth-dead-band-in-inverted-epwm

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我使用的是板级德州仪器 C2000 Lauchpad F28377S、我必须生成两个具有死区的互补信号 PWM。 使用 Simulink、我可以选择使用相同的 ePWM、将通道 A 和 B 反相。 但是、当我在两个信号之间放置一个死区时、它不起作用、我无法在示波器中看到死区。 我已经为死区做了货物配置。

此处、ePWM 模块的配置:

任何帮助都将不胜感激! 谢谢!

e2e.ti.com/.../pwm_5F00_dead_5F00_band.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么 MathWorks 版本和 CCS 版本?

    -Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian:

    我也遇到了同样的问题 、我使用的是 CCS  6.2.0.00050和 Matlab 2017a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 MATLAB 2017a 和 CCS v6。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已转发给团队进行审核。 如果/听到任何声音、我会回帖。

    如需即时帮助 、您可以随时联系 MathWorks 技术支持。

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请完全取消选中 ePWM7B 窗格、因为我们不需要配置 ePWM7B、因为红色和 FED 的源是 ePWM7A。

    此致、
    Venkatesh C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 现在工作正常!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!!! )