This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:连接到目标时出错:错误-1015。 器件可能已锁定

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/604267/ccs-tms320f28069-error-connecting-to-the-target-error--1015-device-may-be-locked

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我使用 TMS320F28069 MCU 和 CCS 6 通过 XDS100v2仿真器调试代码。   我有自己的硬件。  在 RAM 处理过程中,一切都很好,但 在闪存编程过程中,器件始终 锁定,我无法再对其进行编程。  我不知道为什么 MCU 会毫无理由地锁定。

有人能帮我解决这个问题吗? 我的硬件或设置是否有任何问题?

"C28xx:连接到目标时出错:(错误-1015 @ 0x0)器件未响应请求。  器件可能已锁定、或者仿真器连接可能不可靠。 如果可能、解锁器件、然后对电路板进行下电上电。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置"

此致

优素福  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够连接到设备? 否则、您可以使用等待引导模式、这将允许您在由于 ECSL 导致 JTAG 跳闸之前连接到器件。

    确认设备是否已锁定?
    检查 CSMSCR.bit0是否= 1 (这确认器件确实受密码保护)

    此外、在项目中检查在位置0x3F7FF8 - 0x3F7FFF 中编程的内容?

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼诺伊
    是的、我可以连接到器件、但我无法在其中加载程序、我必须更换 MCU。

    我还从 cmd 文件中检查了位置0x3F7FF8 - 0x3F7FFF、它的编程如下:

    csm_RSVD:origin = 0x3F7F80,length = 0x000076 /* FLASHA 的一部分。 当 CSM 正在使用时、使用所有0x0000进行编程。 *
    开始 :origin = 0x3F7FF6,length = 0x000002 /* FLASHA 的一部分。 用于"引导至闪存"引导加载程序模式。 *
    CSM_PWL_P0:origin = 0x3F7FF8,length = 0x000008 /* FLASHA 的一部分。 FLASHA 中的 CSM 密码位置*/

    我怀疑 JTAG 连接是否有问题。 TMS、TDI、TRST、TDO 和 TCK 直接连接到 MCU、而 EMU0和 EMU1则不连接任何位置。 对吗?

    如果 MCU 在闪存处理期间被永久锁定、是否可以解锁 MCU? 我听说过 uniflash 程序。

    此致
    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Yusuf Ulu"]
    我怀疑 JTAG 连接是否有问题。 TMS、TDI、TRST、TDO 和 TCK 直接连接到 MCU、而 EMU0和 EMU1则不连接任何位置。 是这样吗?[/引述]

    查看此链接:

    [引用 USER="Yusuf Ulu"]如果 MCU 在闪存处理期间被永久锁定,是否可以解锁 MCU?

    很有可能,优素福! 在这种情况下、您将无法解锁器件、而更换也是唯一的选择。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    优素福

    如果您不知道 CSM 密码、则除了更换设备之外、您没有任何其他选项。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj
    非常感谢你的帮助。 我按照您的建议更换了 MCU。 现在似乎不再有这方面的问题。


    此致、
    优素福