This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28054M:想要了解 TI 编码

Guru**** 2528840 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/601836/ccs-tms320f28054m-want-to-learn-ti-coding

器件型号:TMS320F28054M
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想开始为 TI 微控制器 TMS320系列进行编码。 是否有人可以建议我从哪里开始、从哪里获得示例代码供参考?

我完全了解 C 语言。

此致、

Suraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ControlSUITE 是我们推荐用于器件的 C2000软件开发套件、它包含大量供您探索的示例代码。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还应访问 processors.wiki.ti.com/.../C2000_Archived_Workshops
    F28054M 可能足够接近 F28069、从而使车间材料可能非常相关。 最新技术讲座基于最新的处理器、并在存档的技术讲座中提供了指向该处理器的指针。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suraj、

    要添加到 Sean 的注释、您也可以参考 C2000ware 以获取示例:
    C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_00_00\device_support\f2805x

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gautam、您好!

    感谢您的回复、但 TI 内部的 C2000不可用。 是否需要从某个位置单独获取它。 使用 CCS 6.2.0。 可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Sean 的回复。 专题讨论会的视频非常好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有两件事-请访问 www.tutorialspoint.com/.../index.htm
    有一本书我用了很多,但仍然用作参考:Delores M. Etter,“使用 C 解决工程问题”

    请记住、在像 C2000这样的嵌入式机器上、您不会"返回"(除非您使用的是 TI-RTOS 或 DSP/BIOS……)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生。