This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:Launchpad IC 替代产品

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, MOTORWARE, CONTROLSUITE, TMS320F28069, LAUNCHXL-F28027F, BOOSTXL-DRV8301, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/606282/launchxl-f28069m-launchpad-ic-replacement

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件: MOTORWAREcontrolSUITETMS320F28069LAUNCHXL-F28027FBOOSTXL-DRV8301C2000WARE

我的 LaunchXL-F28069M IC 以某种方式短路、因此在与 PC 连接后的2秒内开始过热。 2秒后 LED 变暗。 因此、我订购了新 IC 并更换了旧 IC。 在我开始调试会话后、程序不工作。 在观察窗口中、ADCRESULT 寄存器显示0值。 同时显示错误--无法读取寄存器 ST1。  

应该怎么做?

此致

Prabhjot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我订购一款全新的 Launchpad、仅需24.99美元、另加运费。 海事组织
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhjot、您好!

    您也需要更换 U12 (LMR62421XMFE)。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautam、

    我已经检查了 TP2的输出及其5V。 因此、U12可能正在工作。 我正在运行 Motorware 项目 lab01c。 但现在、控制器状态永远保持在空闲模式。 下面是屏幕截图。 它曾用于更改为 CTRL_state_online。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    U17:TPS62162DSGR 呢? 检查 TP30。 如果可能、探测测试点并在 DSO 上监控测试点。 检查其稳定性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TP30稳定在3.28V。 已在 DSO 上检查。 但 TP1为0V。 此外、我的 IC 是 TMS320F28069PZPS、而不是 TMS320F28069MPZT。 有什么不同吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Prabhjot Singh1"] TP30稳定在3.28V。[/quot]

    好的。 这是一个好状态。

    [引用 user="Prabhjot Singh1">]此外、我的 IC 是 TMS320F28069PZPS、而不是 TMS320F28069MPZT。 它是否起作用?[/报价]

    这不应该是一个问题。

    您能否检查 XRS 引脚的状态? 此外、检查 S2的功能及其对 XRS 引脚的相应影响。

    此外、您能否尝试从 controlSUITE 中对示例代码进行编程?

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SW2的上升/下降状态期间、XRS 引脚为3.3V。 我通过在调试视图中使用加载选项上传 c28xx_asyncscheduling_erT.out 生成的文件、运行了 Simulink 上存在的异步调度示例。 它正在运行。 但是、正如我之前所说的、Motorware 项目未运行。 也存在同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhjot

    请检查电源引脚上的电压电平和复位引脚的状态。 如果电源损坏、较低的电压可能会使器件处于内部复位状态、并且 XRSn 引脚从器件内部驱动为低电平。

    此致、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已检查电源引脚、VDDIO 为3.3V、VDD 为1.8V。 XRS 引脚为3.3V。 LED D10在任何情况下都不发光。  
    此致
    Prabhjot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价 USER="Gautam Iyer"]此外,您能否尝试从 controlSUITE 中对示例代码进行编程

    我在调试模式下运行了_2806x_Adc 示例。 结果寄存器 ADCRESULT0未显示在连续刷新模式下更改 ADC 输入。

    我暂停并恢复调试后、它仅显示更改的输出。 它显示了不断变化的 ADC 结果。

    这是屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    简而言之、至少从 RAM 中控制器运行良好。 尝试从闪存运行相同的代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 因此、它在 RAM 中运行良好。 ADCRESULT0随输入的变化而变化。 但当在闪存上运行时、程序不会运行。 ADCRESULT0显示一个常量值(81 (十进制))。 这两种情况下使用的配置都是 PiccoloF28069M.CCXML。

    如果我将配置文件更改为 TMS320F28069_XDS100v2.ccxml、则 ADCRESULT0不会随着输入的改变而持续变化(RAM 上的程序)。 它仅在按下暂停后显示更改、然后再次恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您在与 ADCRESULT0和 ADCRESULT1关联的外部引脚上使用 DVM 测量电压时、会得到什么结果?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="可编程解决方案"]在与 ADCRESULT0和 ADCRESULT1关联的外部引脚上使用 DVM 测量电压时、您会得到什么结果?

    [/报价]

    当我从 RAM 或闪存运行代码时、在与 ADCRESULT0和 ADCRESULT1相关的引脚上获得0V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请先读我
    InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION
    LaunchPad 和 BoosterPack
    版本2.0.2电机解决方案
    概述
    这本"请先读我"文档可用作您评估支持 InstaSPIN-FOC 的 Piccolo LaunchPad 以及三相逆变器 BoosterPack 的指南手册
    支持:
    -支持 Piccolo InstaSPIN 的控制器
    o 用于 InstaSPIN-FOC 的 LAUNCHXL-F28069M LaunchPad
    μ  包含板载 XDS100v2 JTAG (隔离式)
    o 用于 InstaSPIN-FOC 的 LAUNCHXL-F28027F LaunchPad
    μ  包含板载 XDS100v2 JTAG (隔离式)
    -三相逆变器
    o 低电压/中等电流:boostxldrv8301_RevB
     PN:BOOSTXL-DRV8301
    o 低电压/中等电流:boostxldrv8305_revA
     PN:BOOSTXL-DRV8305
    ----------------------------------------------------
    如果这是您正在使用的套件、我认为您需要 TMS320F28069MPZT 器件。
    我会购买新的 LAUNCHXL-F28069M。 所连接的 BOOSTXL 板可能已与原始 Launchpad 一起损坏。 如果您尝试使用全新的原始 Launchpad 但仍有问题、则有充分证据表明另一个电路板出现了问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="可编程解决方案"]我认为您需要 TMS320F28069MPZT 器件。

    我认为你是对的。 我正在使用 TMS320F28069PZPS。 它可能未启用 instaspin。 这就是为什么 motorware 程序无法检测到控制器的原因。 我使用的是定制板。 在 TMS320F28069MPZT 损坏并使用 F28069PZPS 1替换之前、一切都正常。

    但示 例_2806xAdPS 不是从 TMS320F28069PZPS 上的闪存运行  示例_2806xLEDBlink 在闪存和 RAM 上都工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Prabhjot Singh1"]我使用的是 TMS320F28069PZPS[/引用]

    这不是启用 instaspin 的器件。 F28069之后需要一个 M/F 后缀。

    [引用="Prabhjogh1"]但仍然 是 Example_2806xAdxit 是 TMS320F28069PZPS 上的闪存中不运行的用户[/引用]

    是的,这是一个令人关切的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Gautam

    我已订购新的 MPZT 型号。 我在 PZPS 上运行了 LedBlink 示例。 它在 RAM 和闪存中工作。 我想只有 ADC 示例存在 F28069PZPS 上的闪存问题。 无论如何,感谢您回答我的问题:)。

    此致 Prabhjot
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Prabhjot Singh1"]我想只有 ADC 示例在 F28069PZPS 上的闪存存在问题。[/quot]

    但这是自私的! 上述组合也应该非常好。 ADC 示例是否通过 RAM 完美运行?

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它在 RAM 上运行完美。 我可以看到在连续刷新模式下、寄存器窗口中的 ADCRESULT0和 ADCRESULT1发生了变化。 但是在闪存运行中、我只能在 ADCRESULT0中看到固定值81、在 ADCRESULT1中看到固定值80。 :/
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以删除工作区或切换到新工作区并导入:
    C:\ti\controlSUITE\device_support\f2806x\v151\F2806X_Examples_ccsv5\ADC_SoC

    请告诉我您观察到的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我转移到了新的工作区。 来自闪存的程序仍然显示相同的问题。 此外、我还通过右键单击目标配置并选择启动配置来启动调试会话。 然后、我连接到目标并加载在构建示例工程后生成的.out 文件(从 RAM)。 它工作正常。 如果我通过单击 DEBUG example_adcoc (来自 RAM 且将相同的目标配置设置为默认值)来启动同一示例、则 ADCRESULT0会自动刷新、它仅在暂停会话后刷新。

    此致、
    Prabhjot
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否正在使用 C2000 ADCSOC 示例?
    C:\ti\c2000Ware_1_00_01_00\device_support\f2806x\examples\c28\adc_soc

    供参考
    我尝试使用 CCS 7.2编译 controlSUITE 示例、并在两种情况下都遇到启动调试器的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我正在使用 controlSUITE 示例 C:\ti\controlSUITE\device_support\f2806x\v151\F2806x_examples_ccsv5\ADC_SoC。  我使用的是 CCS 7.1.0。

    是的、我还面临调试器问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在上一篇文章中写道:

    --------------------------------------------

    似乎我从 controlSUITE 的 Launchpad 示例项目导入了我的项目 、根据 Gautam 的说法、该项目似乎已被弃用。
     首选 C2000ware。 我感到惊讶的是、这是一个已知问题、TI 甚至没有人费心回答我的帖子。

    参考帖子  
    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/597417

    可编程解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、对于 CCS v7之后的版本、建议使用 C2000ware 代替 controlSUITE。