This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:为什么需要将时钟信号连接到电容器以连接到 Σ-Δ ADC 转换器?tms320f28377d/CDCLVC1102PW/AMC1306

Guru**** 2526070 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/606107/ccs-tms320f28377d-why-does-the-clock-signal-need-to-be-connected-into-a-capacitor-to-connect-to-the-sigma-delta-adc-converter-tms320f28377d-cdclvc1102pw-amc1306

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:TIDA-00915

工具/软件:Code Composer Studio

您好、TI 工程师:

最近阅读"三相高 PWM 频率 GaN 逆变器设计 TIDA-00915 参考"参考设计。 内部有一些有关高速电路的详细信息。 不明白、请指出。

电路图如下所示。  Tms320f28377d的"PWM 输出"用作时钟信号(20.0MHz)、通过缓冲器(CDCLVC1102PW)为4个 Σ-Δ ADC 转换器(图片中仅显示2个)提供时钟信号。 设计人员考虑阻抗匹配、并联两个100欧姆和串联22欧姆电阻器以实现阻抗匹配。 但是、为什么在 CLK 线路和数据线路之间串联一个0.1uF 电容器?

 我有四个问题:

将0.1uF 电容器连接到 CLK 线路和数据线路是否需要匹配阻抗? 如何计算电容? 您能否推荐一个文档?并非所有设计人员都连接到0.1uF 电容器、您可以看到,CLK 的直流总线电压测量未连接 它是否缺失或其他问题?  

设计人员以0欧姆电阻串联、这是调试所必需的。 (28377 Σ-Δ ADC 模式2不能使用时钟信号)、或者有其他原因吗? 串联了多少个0欧姆电阻、这样它们就不用担心阻抗匹配?

3.您何时需要考虑阻抗匹配? 一些文档说、对于20MHz 信号、需要考虑的 PCB 布线长度超过50mm。 另一个文档指出、信号的上升沿和下降沿小于需要考虑的信号延迟的6倍。 您对何时考虑有什么建议吗? 由于 TI 参考电路"使用 SAR 和 Σ-Δ ADC 作为保护继电器中集成诊断功能的参考设计、 因此 TIDA-00810不会考虑同一电路中的阻抗匹配。

4.如何评估 CDCLVC1102PW 的驱动能力、CDCLVC1102PW 的 CLK 引脚可驱动4个 AMC1306层、并为 tms320f28377d 芯片上的至少四个 Σ-Δ ADC 转换器提供时钟信号。

在此站点上、您可以下载电路图

www.ti.com/.../TIDA-00915

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、这个帖子被错误地分配给了我、我已将此帖子分配给正确的负责人、

    应该马上得到回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很想听到你或你的同事的声音。 这四个问题对我来说都很重要。 我将参考此设计(TIDA-00915)并重新编辑我的原始设计。 我的原始设计可能是因为时钟信号驱动能力不足、无法使所有 Σ-Δ ADC 转换器正常工作。非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者似乎在重复的论坛帖子上回复了您

    e2e.ti.com/.../2236401

    我将关闭此主题、您可以在另一个主题上进行对话。