This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049M:内部温度传感器 ADC 至温度

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/606270/ccs-tms320f280049m-internal-temperature-sensor-adc-to-temperature

器件型号:TMS320F280049M
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想问的是、如何将从内部温度传感器测量的 ADC 值转换为以°C 或 K 为单位的温度  
我从未发现任何特征。 技术参考手册中提到了函数 Device_cal(); getTempSlope (); getTempOffset(); getTemperatureC (Int16 sensorSample);但我不知道如何使用它们。 更好的说法是编译器报告未解析的符号_getTempSlope ()等  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jozef、

    至于如何使用这些函数、我想查看\C2000Ware_1_00_01_00\device_support\f28004x\docs\F28004x_DriverLib_Users_Guide.pdf 中的驱动程序库手册

    您是否正在使用 C2000 Ware 1_00_01_00? 如果是、则应进行编译、但如果不是、我将提交一个 TT、以便在下一个版本中修复此问题。

    由于您有 TMX 芯片、因此您所拥有的器件可能没有编程的温度校准值、因此、一旦您将其编译、它可能仍然无法将温度传感器电压读数正确转换为绝对温度读数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我使用 C2000 Ware 1_00_01_00。