请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 C2000WARE
我们正在开发一个采用了大量28379D 器件的应用、每个器件都位于一个单独的卡上。 这些卡将使用光纤连接(Tx/Rx - UART)连接到主控制器。 需要通过串行端口远程更新这些组件上的固件。
主控制器能够将每个 RX/TX 对路由到铜制 RS232、进而路由到 USB/RS232转换器。 我们一直在考虑使用 Uniflash 刷写这些处理器。
但是、我在 Uniflash 中没有看到串行选项(uniflash_sl.4.1.1329)。
为了确保与 Uniflash 兼容、必须使用28379D 上的哪些 UART 引脚?
此外、我们如何启用串行部分?
谢谢、
Tomas