This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何通过 TI 演示板获取总线电流(使用 PMSM 电机)?

Guru**** 2539580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/605601/how-to-get-bus-current-with-ti-demo-board-using-pmsm-motor

我在 e2e 论坛中找到了相关的答案、它只适用于旋转的电机。我希望获得几乎整个周期的总线电流。

是否有任何从3_PHASE 电流获取总线电流的解决方案、或者是否可以在 TI 演示板(069 lauch pad)上实现任何其他解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果没有任何其他电流感测、则很难从电机三相电流中获得非常精确的电流。 您可以计算电机输出功率、并且需要了解电机效率、逆变器效率、直流总线输入电压、然后计算直流总线电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yanming、您好!
    我看到了您的同事 Dave(Wisconsin)的相关回答、
    在本主题中: e2e.ti.com/.../470634
    因为这条线程是很久以前的、所以我无法从 Dave 获得其他回复。
    您是否知道他关于将3_SHUNT_VOLTAGE 加在一起以获得电流总线的意思?
    如何使用模拟电路正确添加3_SHUNT_VOLTAGE?
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它仍然是电机电流、就像使用单个电流分流器一样。 您希望将什么用于总线电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只想添加电流保护或电流限制
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您添加了外部比较器、或者如果 ADC 引脚支持内部比较器、则可将其连接到 C2000的 ADC 引脚、则可将其用于电流保护。
    您需要像单个电流分流器那样对电流进行采样、以获得实际电机电流。 实际上、每次采样时、电流等于电机相电流之一。 请参阅 InstaSPIN 用户指南(SPRUHJ1G)的第17节。