This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054M:当电机停止在机械端点位置时、RS 校准问题

Guru**** 2924720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/606018/tms320f28054m-rs-calibration-problem-when-motor-stops-at-mechanical-endstop-position

器件型号:TMS320F28054M

尊敬的 TI 和 Adam:

 仅 当电机在重新校准期间能够双向自由旋转时、才能进行 RS 重新校准。 (如果我理解正确)

当我的电机上有负载并且趋向于在我的机械 终止位置停止时、这可能会产生问题、在这个位置、我的电机只能在一个方向自由移动、而不是在另一个方向自由移动。

如果我的电机在 Rs- RE 校准期间无法朝一个方向移动、则无法执行 Rs 重校准、这将在执行 SPINTAC 位置规划时导致更大的问题。

如何在不增加电机启动时间的情况下解决此问题?  

我有两个计划来解决这个问题、但这两个计划都需要太多的启动时间才能使我的电机移动

1:如果首次校准失败、则执行两次重新校准、这将使我的启动时间从6秒增加到12秒

2:在 Rs 重校准之前、使用速度规划将电机移动到电机能够双向自由移动的位置、  

是否有有效解决此问题的建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 InstaSPIN-MOTION 中、使用电机的 Rs 值重新校准来确保编码器和电机以零度电角对齐、这意味着电机将自由停止、并且可以使用重新校准来锁定转子。
    在您的情况下、最好使用绝对编码器或具有 U/V/W 霍尔信号的增量编码器、或使用 IPD 获取转子初始位置、而不通过电机旋转锁定转子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yanming、

    我检查了有关 IPD 的 lab21、它仅在 F2806X 上显示了一个复选标记、而不是 F2805X、我正在使用 f28054M、我不确定是否可以将 lab21与 F28054M 一起使用。 请确认、谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该基准可用于 F28054M、但它用于具有明显凸极比(IPM)的 PM、不适用于所有 PMSM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我同意延明的意见。 我唯一的另一个想法是、您可以尝试在对齐之前手动双向步进电机、以确保电机可以自由移动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否可以使用具有 IPD 的 QEP 而不是使用 FAST?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该能够将这些实验组合在一起。

    您将需要确定针对您的应用对齐电机和编码器的最佳方法。 也许它在寻找索引行时使用 FAST、也许它使用硬停止本身作为一种家庭机制。