This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:哪种情况将触发勘误表;意外停止传输操作"

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/606698/tms320f28335-which-situation-will-trigger-the-errata-unexpected-cessation-of-transmit-operation

器件型号:TMS320F28335

大家好、

 如 F28335最新勘误表中所述: 意外停止传输操作 、您能不能给出评论、哪种情况会触发此勘误说明?

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    我已联系 eCAN 专家、向您提供有关此勘误表的更多信息。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

               "按意愿"复制这一问题的努力没有成功。 如勘误表中所述、这种情况很少发生。 到目前为止、在开发/初始部署过程中通常会观察到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hareesh、
    非常感谢您的热情支持。
    对于开发/初始部署、尤其是 CAN 初始化、应该注意什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Benjamin、
    我想你问是否有办法"避免"这个问题。 如前所述、我们尚未启用此错误。 除了严格测试 CAN 总线、使其承受各种类型的噪声(通常在产品投入生产之前进行)、强烈建议注意此问题并采用勘误表中建议的权变措施。