This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:器件锁定或未连接...!!!

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/603387/tms320f2812-device-locked-or-not-connected

器件型号:TMS320F2812
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我使用的是 F2812。。。

我正在尝试将外部看门狗连接到 F2812。 在给定的 DSP 连接之后,我尝试通过 XDS100v2加载程序 ,它显示“Device locked or not connected”错误,显示...

并尝试通过 Uniflash 解锁器件、其显示"器件仍被锁定"

那么、在我的案例中、器件锁定的原因是什么?

谢谢、

约瑟。 R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JoThi.R、

    您是否检查了设备是否已锁定以开始?

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题是否已解决?