This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:闪存写入错误(闪存 API)

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/606651/tms320f28335-flash-write-error-flash-api

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

大家好、我正在尝试在28335的芯片闪存上写入数据。

我找到了介绍如何使用闪存 API 的文档。

正如文档所述、我在工作区中添加了以下5个文件。

F2833x_EEPROM.c

F2833x_EEPROM.h

Flash2833x_API_Config.h

Flash2833x_API_Library.h

Flash2833x_API_V210.lib

添加文件后、我复制了示例代码并进行了编译。

在构建期间未发生任何问题。

但是、当我使用 eZdsp 测试'EEPROM_Write();'时

我发现所有中断在写入后都被停止。

我如何解决这个问题。

我没有任何线索…  

请帮帮我。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明吉

    您是否正在尝试将闪存用作 EEPROM (或)、而只是尝试对闪存进行编程/擦除?

    如果您只需对闪存进行编程/擦除。 我建议您遵循以下控制套件示例

    libs\utilities\flash_api\2833x\28335\v210

    libs\utilities\flash_api\2833x\28335\v210\doc\controlSUITE_Flash2833x_API_Readme.pdf

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定如何帮助我提供信息。

    您是否尝试像在 C2000Ware 中那样运行闪存示例工程? 它是否正常工作?

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题是否已解决?

    -Manoj