This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:将 bin 文件从 SRAM 复制到 C28RAM 并运行它。

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/601726/ccs-f28m35h52c-copy-bin-file-from-sram-to-c28ram-and-run-it

器件型号:F28M35H52C

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将对 M3内核使用以太网引导模式。 我通过 LMFlash 将 bin 文件发送到 M3 RAM、同时发送 M3和 C28的应用。 之后、我在闪存中有一个小程序(C28的引导模式是"从闪存引导")、用于 C28、该程序查找共享 RAM 中 bin 的 C28的 DE 代码部分并将其复制到 C28 RAM 中。 它的工作原理。 但现在、1)如何跳转以执行该 bin 文件? 2) 2)我是否应该将他复制到 RAM 的特定存储器地址?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    扎里夫

    我不清楚您的问题。  

    是否要启动从共享 RAM 移动到 C28x RAM 的已加载 C28x 应用? 此时、闪存中的 C28x 应用正在运行? 闪存中的 C28x 应用程序能否简单分支到已加载的 C28x 应用程序的入口点? 如果无法启动、您是否正在寻找一种方法来使用 IPC 从 M3应用程序启动复制的 C28x 应用程序?

    此致

    Santosh Athuru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我只是需要一个"asm"函数跳转到 RAM。 现在它起作用了。

    谢谢你。