This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:instasfoc.引脚中的电流反馈电路

Guru**** 2536030 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/603578/tms320f28069f-current-feedback-circuit-in-instaspin-foc

器件型号:TMS320F28069F

尊敬的 TI Instaspin FOC 团队!

目前、我正在 TMS320F28069F 上使用 Instaspin FOC。

现在有几个奇怪的问题,但与这些问题最相关的是电流反馈电路。

我真正想知道的是、是否有必要通过 ADC 进行一些平滑处理以实现正确的电流读数?

我知道、在 SVM 上、ADC 在 SVM 周期的边界捕获电流、因此它将在 SVM 活动周期之后。

让我在这里附加波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.驱动板是 TI EVM 套件还是定制板? 电流波形是 ADC 输入点?
    2.确保电机参数正确、并由 lab02b 或 lab02c 标识。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Yanming!

    感谢您的回复。

    但我真的很好奇的一点是,如何通过 instaspin 反馈信号计算实际的、实际的电机功率?
    提前感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、我如何在 instaspin 中进行电源控制、而不是 DQ 控制?
    我真的想设置直流电源的恒定功率输出吗?
    这在 FOC 中是可能的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yanming
    1.定制板、不是 EVM、ADC 输入
    2、是正确的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 lab01b 和 lab01c 来验证您的硬件设计和电流/电压信号采样。 对于恒定功率控制、您必须添加功率关闭控制、并且需要额外的传感器来采样输入电流、因为逆变器和电机效率将 在不同负载下发生变化。