This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:CLA 和 FPU 舍入过程。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/606045/tms320f28069-cla-and-fpu-rounding-process

器件型号:TMS320F28069

我曾问过有关 CLA 和 FPU 之间舍入比较的问题。 我知道、默认情况下、CLA 将截断、FPU 将舍入到最接近的偶数值。 客户要求提供明确显示差异的文档。

我可以在2806x TRM 第559页中找到 CLA 舍入的说明。

sprueo2a.pdf 第16页中 FPU 舍入的说明。

但默认值为0。 因此、似乎没有区别。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howard、

    如上所述、除了指出这一点的数据表外、我们没有任何文档。 如果客户代码更改此位并导致不同的行为。 我们无法提供任何文档。

    数据表以必要和充分的方式指出了该行为。

    -Manish