您好!
我的设置是一个具有增量编码器和多转绝对编码器的 BLDC 电机。 BLDC 电机驱动 AB 大齿轮、绝对编码器连接到此齿轮。
我的任务是在两个绝对角度之间旋转齿轮。 具体而言、沿一个方向驱动至第一个角度。 然后沿与第二个角度相反的方向旋转、然后再次返回。
另一个类似的任务是以固定速度从角度1驱动到角度2、并以更高的速度从角度2驱动到角度2、始终处于相同的方向。
目前,我正在寻找具有 InstaTAC 和运动规划的实验13b。 但看起来 InstaSpin 使用的是 INC 编码器的相对步长。 是否可以将 INC 编码器用于电机的电角、并将另一个外部绝对编码器用于位置控制器? 绝对编码器通过 CAN 总线接口连接到评估板。
您好!
Christian Jacobsen