This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:F28035系统控制文档中缺少 PCLKCR2寄存器

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/606160/tms320f28035-pclkcr2-register-is-missing-in-f28035-system-control-document

器件型号:TMS320F28035

您好、香榭丽舍

在 DSP2803x_SYSCTRL.h 中、有 PCLKCR2_REG 结构。 但是、我在《TMS320F2803x Piccolo 系统控制和中断参考指南》中找不到 PCLKCR2寄存器。 PCLKCR2配置 HRCAPxENCLK。 我检查 F28035、它还包括 HRCAP 模块。

我查看 F28069用户指南、 其中显示了 PCLKCR2寄存器。 请问 F28035中是否存在 PCLKCR2? 如果有,请告诉我参考指南在哪里? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa、

    是的、PCLKCR2寄存器存在于28035器件中。 此问题已在用户指南的下一个修订版(尚未发布)中修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haresh、

    感谢您的回复。 我将通知客户。