您好!
我n`t 从头开始构建 XDS100V2仿真器、或者使用提供的文件构建 XDS100V2仿真器、因此我认为如果我在 XDS100V2调试器后面剪切一个 launchxl F28027并焊接我自己的连接器、我会非常聪明。
现在、当我尝试使用自己的调试器调试器件时、它会将代码闪存到闪存中、我可以在很短的时间内进行调试、但一段时间后、调试器会报告错误-1135、我无法再进行调试...
问题出在哪里?
也许有人可以帮助:)
谢谢
编辑
调试器和 F28027之间的连接大约为20cm、这是问题吗?
编辑2.
没有电缆长度不是问题:/