This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 28335闪存写入错误

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/606502/28335-flash-write-error

主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、我 正在尝试在 片上闪存上使用28335。

我找到了有助于使用闪存的文档(sprab69)。

正如我在本文中所读、我在工作区中添加了5个文件。

F2833x_EEPROM.c

F2833x_EEPROM.h

Flash2833x_API_Config.h

Flash2833x_API_Library.h

Flash28335_API_V210.lib

我复制了闪存 示例代码并将其导出。

在 exc可爱 EEPROM_Write()之后;中断函数全部 停止。

我找不到任何解决此问题的方法。 我如何解决这个问题。

请帮帮我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定如何帮助我提供信息。

    您是否尝试像在 C2000Ware 中那样运行闪存示例工程? 它是否正常工作?

    SAL