This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:闪存和 EMUPower

Guru**** 2536030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/606659/tms320f28027-flash-and-emupower

器件型号:TMS320F28027

您好 Gurus、  

我对 EMUPOWER 有疑问。  

目前、我能够将代码加载到 控制器上。

我注意到的是非常特殊的:

1.在循环通电时不会启动代码(USB 电缆未从控制器插入到 PC)

2.插入 USB 电缆、重启电源、相同的结果是代码无法启动。  

工作原理:

1.刷新后,取出 USB,重新开机,然后插入 USB 电缆。 (我也可以拔下电源插头、它可以正常工作)

我注意到 EMUPower LED 亮起、代码开始正常运行。  

我想在没有连接 USB 电缆的情况下运行代码。 以便在循环通电时、我的代码将开始运行。  

USB/EMUPower LED 与闪存中运行的程序之间有什么连接?

此致、

Rajan Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新:
    必须将引导引脚置于"引导至闪存"模式。

    一切正常。

    谢谢、
    Rajan Joshi