请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE
您好!
我想为 TMS320F28069控制器开发串行引导加载程序。
根据数据表、对于 SCI 引导加载程序模式-建议使用 SCITXDA 和 SCIRXDA。 但是、在我的电路中、这些引脚已经用于不同的引脚功能。
那么、我们能否使用 SCITXDB/GPIO58和 SCIRXDB/GPIO15引脚- UART 模块 B 在 SCI 模式下开发引导加载程序?
还在请求您共享用于 UART 模式引导加载程序开发的参考代码?