This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35M52C:用于 F28M35的独立以太网引导加载程序

Guru**** 2549490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/606434/f28m35m52c-standalone-ethernet-bootloader-for-f28m35

器件型号:F28M35M52C

您好、香榭丽舍

我们是否有用于 F28M35的独立以太网引导加载程序、这意味着 MCU 中有引导加载程序代码和应用程序代码?

谢谢、

BR、

年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    年轻、

    请查看器件 TRM 的引导 ROM 一章。 我们在器件的 ROM 中有一个 EMAC 引导加载程序。 不确定它是否与您正在寻找的相同,请告知我们。

    此致

    Santosh Athuru