This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:使用 EPI 的 C28 DMA

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/606524/f28m35h52c-using-c28-dma-from-epi

器件型号:F28M35H52C

您好、香榭丽舍

使用 F28M35 C28 DMA 从 EPI 读取数据的限制是什么?

如果使用 CPU 定时器中断触发 C28 DMA 从 EPI 读取数据、 那么它的到达速度有多快?

谢谢!

此致、

Linda   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda、

    通过 EPI 访问哪种类型的存储器?  您知道字大小吗?

    是否有其他主器件对 EPI 的并发访问?

    观察到错误后、是否使用不间断例程在没有打开 CCS 存储器或表达式浏览器窗口的情况下传输数据?

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种情况下的误差是多少? 消息中未清除。

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系。 我可以在离线消息中看到详细信息。