请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28027 您好!
客户使用 TMS320F28027并需要高有源触发区引脚。 它们需要使用引脚26 (GPIO17/SPISOMA/TZ3)或/和引脚27 (GPIO16/SPISIMOA/TZ2)。 我知道引脚处于低电平有效状态、但我们是否可以通过数字比较(DC)单元实现高电平有效跳闸区域功能?
此致、Holger
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户使用 TMS320F28027并需要高有源触发区引脚。 它们需要使用引脚26 (GPIO17/SPISOMA/TZ3)或/和引脚27 (GPIO16/SPISIMOA/TZ2)。 我知道引脚处于低电平有效状态、但我们是否可以通过数字比较(DC)单元实现高电平有效跳闸区域功能?
此致、Holger
您好、Holger、
是的、您可以使用直流子模块中的 TZ1、TZ2或 TZ3引脚配置高电平有效或低电平有效(或两者的组合!) 跳闸。 对此有几个步骤、但首先查看 DCTRIPSEL 寄存器。
本文档第72页上有一个很好的图表:
此致、
Kris