This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:DSP F28335与 SFRA GUI 不兼容

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA, TMS320F28335, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/605337/tms320f28335-the-dsp-f28335-doesn-t-comunicate-with-the-sfra-gui

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件: SFRAcontrolSUITE

我正在尝试使用 SFRA GUI 来操作 DSP TMS320F28335、该 GUI 可使转换器的扫描频率达到峰值。 我读出代码应该进行更改、以便在代码中包含一些文件、标识符和函数。 我正在阅读用户手册、但我没有这么做。 那么、有人以前在这里吗? 我想用一个示例来说明如何配置和/或更改代码以与 SFRA GUI 同步。 我是 TRIyng、但在构建项目时遇到了很多问题、例如编译错误和其他问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以导入工程并查看其中已包含 SFRA 代码的代码。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\BOOSTXL_BUCKCONV\v1_01_00_00\Buck_VMC_F2837xS

    您可以购买价格低廉的套件、让您可以执行所有操作。

    注意:您需要9V 电源 LAUNCH-XS-BUCKCONV:83.99美元

    http://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F28377S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,但是当我导入示例时,出现了:"错误:导入项目'Buck_VMC_F2837xS'失败,因为其编译器定义不可用。 请在导入此项目之前安装 C2000v6.4编译器。
    "
    我的 CCS 版本为5.5.0.00077。 我应该怎么做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装 CCS v7.2.0

    https://www.programmablesolution.com/free-tools

    我在这个网站上有一个指向它的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我安装了6.2版。
    该手册说,文件是在版本6或更高版本中测试的。 问题是:我应该将.cmd 文件正确设置为 F28335。 除此之外、我应该将 ROM 位置更改为 IQmath 并修改 SCI、以便与德州的 SFRA GUI 正确通信。 因此、有许多配置要用于 TMS320F28335、我不知道如何执行它们。 有人使用 F28335吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以以29.99美元的价格购买 LAUNCHXL-F28377S、为自己节省大量麻烦。
    您只需查看 BOOSTXL 项目的文件、即可查看它们执行了哪些操作、并在项目中进行相应的更改。
    TMS320F28335是定制卡、控制卡还是 LaunchPad?
    您要扫描的内容。 如果您还没有任何内容、则可能 Cheapet 选项是上一篇文章中提到的83.99美元选项。

    以下是 SFRA 用户指南的链接

    http://www.ti.com/lit/ug/spruhz5a/spruhz5a.pdf

    可以坚持不懈地将 SFRA 添加到项目中。

    我将其添加到 HVPSFB_VMC 项目 F28069中。

    需要一段时间才能使其正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的是 controlCARD TMS320F28335实验套件。 我从德克萨斯州购买它是为了实现这些目的以及控制系统的其他目的。 您答对了:……F28377S 是一个价格便宜的好解决方案,但从德州来说,它是不能接受的。 我将其放入购物车中、它看起来是有限的且未选中的。
    我认为世界上有人使用通用 TMS320F28335器件做了我想做的事情。 我认为这不是不可能的。 我尝试了您所说的内容、但我尝试将 F28069项目示例更改为我的 DSP、而不是器件 F28377S。 感谢您的关注。 你帮助了我。 但如果这里有人知道我所希望的事,我将更加感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想通过某种方式获得一个简单的示例来操作 DSP TMS320F28335实验套件(成本超过99美元)。 我们有一个团队负责此 DSP。 我们团队中的每一个人都需要对电源转换器的频率响应进行分析。 因此、如果这里有人给我们提供了至少一种通过 SFRA GUI 将简单代码发送到 F28335的方法、我们将非常感谢。 将来、我们可能会为该 DSP 购买更多器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗朗西斯科

    很遗憾、我们将无法为您提供代码、

    我建议您采用 F28335的已知项目、如闪烁 LED、并按照 UG 的分步集成 SFRA 和 SFRA GUI。

    需要注意的一点是、F28335的控制卡上没有 JTAG、因此您需要使用集线站、为了使 SCI 正常工作、您需要在集线站上安装 J9跳线。

    我建议将问题细分为更小的部分、以便人们可以为您提供帮助。

    1.编译器错误
    2.功能错误
    3. GUI 连接错误

    希望当您提供更多详细信息时、我们可以向您提供更好的建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Manish Bhardwaj、非常感谢您的关注。 我稍后会尝试。 我有控制卡、是的、跳线 J9已连接、开关 sw1被置于关闭位置。  我之前在计算机上使用 sci 通信,在另一个应用程序中成功地连接了 J9,sw1处于关闭位置。 目前、我没有足够的时间尝试。 但是、我会尝试。 如果有人有该代码、这将大大节省我们的时间。 感谢大家。