This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:霍尔传感器连接

Guru**** 2538480 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, TMS320F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/606559/tms320f28027f-hall-sensor-connections

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

尊敬的:

我想在 BLDC 电机驱动器(专用电动自行车)中使用 TMS320F28027F。 我还想实现霍尔传感器、以在启动和低速时支持良好的驱动性能。 Motorware 库支持传感器 和无传感器控制的组合。

 问题是、TMS320F28027F 的哪些引脚用于连接霍尔传感器? 这些 引脚可以自由选择 GPIO 引脚、还是用于此目的的捕捉输入引脚?

提前感谢、此致、

WIM van der Steeg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    F28027F 上有一个捕获引脚(如 GPIO19)、您可以将此 GPIO 用作捕获、并将其他两个空闲 GPIO 用作霍尔传感器信号输入的 XINT。 也可以将任意三个空闲 GPIO 用作霍尔输入的 XINT。