This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335 ADCINx 输入电压排列

Guru**** 2527070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/604758/tms320f28335-tms320f28335-adcinx-input-voltage-arrange

器件型号:TMS320F28335

尊敬的 C2000团队

我们知道 ADCInx 的模拟输入电压为图表熔断。

我能否在 ADCInx 上为钳位电路(齐纳二极管)输入3.3V 电压?

当然,即使3V 是高电压,它也会被读取为“相似的电阻值 ”。

最恰当的考虑

Gerald

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    [引用 USER="Gerald Choi"]我能否在 ADCInx 上为钳位电路(齐纳二极管)输入3.3V 电压?

    是的、您可以!

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Gautam

    感谢你的答复。

     ADCINx 引脚上的最大额定电压排列是多少?

    此致

    Gerald  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Gerald Choi"] ADCINx 引脚上的最大额定电压是多少?

    建议使用3.465V、4.6V 是绝对最大额定值。 有关详细信息、请查看器件数据表。

    此致、

    Gautam