This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28027F:用于连接 LAUNCHXL-F28027F EVM 的 LabVIEW 驱动程序?

Guru**** 2536080 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/605938/ccs-launchxl-f28027f-labview-drivers-to-interface-with-launchxl-f28027f-evm

器件型号:LAUNCHXL-F28027F

工具/软件:Code Composer Studio

团队、

是否有驱动程序可用于创建 LabVIEW 接口、以便对 C2000 LAUNCHXL-F28027F EVM 进行编程以评估 FOC 控制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C2000似乎不支持具有用于 LabVIEW 的 CCS 的 RTDX、现在、您必须自己设计接口、就像使用 SCI 一样。 也许、您可以与 SDO 团队一起检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yanming、

    我不熟悉 SDO 团队。 您是否有人可以特别推荐我、或者这是一个完全不同的 E2E 论坛。 F28027F C2000 EVM 上是否提供 SCI 功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    F28027F 器件具有 SCI 功能

    肖恩