请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069M Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
工具/软件:TI C/C++编译器
1.当我在 code composer studio 中为 CLA1编译时;对于 uint64的 typedef、我收到以下错误:
"C:\ti\controlSUITE\device_support\f2806x\v151\F2806x_common\include\f2806x_CLA_typedefs.h"、第85行:错误#452:"long long"类型是非标准类型
但是、我通过将其更改为"typedef unsigned long uint64"来避免该错误
完成编译后、我进入调试模式;即使连接 CLA 并从*。out 文件加载符号、我也会遇到以下错误:
CLA_0:设置断点时遇到问题、在0x8761处执行"Finish Auto Run"操作:(错误-1209 @ 0x8761)器件不支持软件断点。 如果可用、请使用硬件断点。 (仿真包6.0.576.0)
我不明白为什么它仍然引用 CLA 0;当我没有在任何地方指定它时。