This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:内存问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/606032/ccs-tms320f28377d-memory-problem

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

我将在 TI Delfino TMS320F28377D 上调用一个程序、我已经使用了几个月。  Optimizer Assistant 报告的代码大小为5、843字节。

我有一些其他功能需要添加到代码 A 中。 我构建了单独的代码来测试这些功能、代码 B 。代码 B 使用我创建的头文件来存储代码 B 使用的函 数。代码 B 工作正常。

然后、我将代码 B 头文件添加到代码 A 项目中、 并将#include 代码 B 头声明添加到代码 A 中。 但现在代码 A 不会编译。  我运行 了 Optimizer Assistant、现在的代码大小为7、650字节。

如果我注释掉 #include 代码 B 头 文件声明、它将进行编译。

我似乎有内存可用、有什么建议?

"D:/JohnB/CCS/F2837xD_common/cmd/2837xD_RAM_lnk_cpu1.cmd、第54行:错误#10099-D:  

程序将不能放入可用的内存中。 放置方式
".text"大小为0x1acc PAGE 0的对齐/分块失败。 可用
存储器范围:
RAMM0大小:0x2DE 未使用:0x2最大孔:0x2
RAMD0大小:0x800未使用:0x5最大孔:0x5
RAMLS0大小:0x800未使用:0x3c7最大孔:0x3c7
RAMLS1大小:0x800未使用:0x800最大孔:0x800
RAMLS2大小:0x800未使用:0x800最大孔:0x800
RAMLS3大小:0x800未使用:0x800最大孔:0x800
RAMLS4大小:0x800未使用:0x800最大孔:0x800

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    似乎没有为.text 段分配足够的存储空间 。有几种方法可以为该段分配更多的存储空间。

    1) 如果为此段分配了多个存储器范围、则可以修改.cmd 文件并允许使用更大的.text 段。 这可以通过在多个存储器区域之间"拆分".text 段来实现。 这可以通过 将(>>)添加到.text 分配来完成。

    2) 您可以告诉链接器将整个分配到它完全适合的第一个存储器范围中。 这可以通过 将(>)添加到.text 分配来完成。

    3) 您可以尝试组合连续的 RAM 块或闪存扇区、为代码创建更大的块。

    有关如何实施这些更改的更多信息、请参阅此页面:

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应和有用信息。

    我的问题实际上是编码问题。  我没有使用#include 正确地对头文件进行编码、编译器认为我需要比我更多的空间。  我将其中一个新头文件更改为*。c 文件并清理了#include。  那么我的代码将"适合"到内存中。  我浏览了工作版本与非工作版本的内存分配。

    工作版本

    M0 .cint / ramfunc /.text.1 734字节
    D0 text.4 2037字节
    LS0 text.2 1570字节
    LS1 text.3. 793字节

    非工作版本

    M0 .cint / ramfunc /.text.2 732字节
    D0 text.4 2043字节
    LS0 text.3. 1576字节
    分配失败 text.1 3091字节
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我明白了。 很高兴听到您解决了问题。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Ozino