This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:CAN 问题

Guru**** 2535440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/606047/tms320f28335-can-questions

器件型号:TMS320F28335

对于接收邮箱、当检测到相等时、接收到的标识符(MSGID、对吗?)、控制位(MSGCTRL、对吗?)、 和数据字节(CANMDL、CANMDH、对吧?) 写入匹配的 RAM 位置。 那么、我想知道接收邮箱的控制位也会发生变化吗?

 初始化模式仅用于配置位时序?

3.远程请求消息中发送的内容。 对于普通消息、我认为 MSGID、MSGCTRL 和数据字节被发送了、那么远程请求消息是否相同? 哪个邮箱接收此消息、所有带 AAM=1的邮箱将应答此消息? 在两个节点之间传输消息时、远程请求消息是否用于减轻 CPU 的负担? 我们是否可以使用普通消息实现与使用远程请求消息相同的目的?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的、DLC 值将更新。
    2.是的。
    3.仅发送 MSGID 和 DLC 值。 只有具有匹配 MSGID 和 AAM=1的邮箱才会应答。 远程帧具有从其他节点提取数据的特定用途。 将远程帧视为"问题"、将数据帧视为"答案"