This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28069:C28xx:闪存编程器:写入闪存存储器时遇到错误

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/605668/compiler-tms320f28069-c28xx-flash-programmer-error-encountered-when-writing-to-flash-memory

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:TI C/C++编译器

下载固件时出现以下错误。

C28xx:闪存编程器:写入闪存存储器时遇到错误

C28xx:文件加载程序:内存写入失败:未知错误

请求您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用什么工具对闪存进行编程?

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将对接 Stn USB-EMU[R3]与控制卡搭配使用、用于 TMS320F28069
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是 CCS 和调试器?

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我正在使用

    "Code Composer Studio -版本:7.1.0.00016"。

    2、将 USB 连接到控制卡以用于 TMS320F28069

    当我单击调试按钮时、弹出窗口会显示消息(德州仪器(TI) XDS100v2 USB Emulator/28xx)