This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:PM_SINCOS.lib 是否可用于 F28075?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/605780/tms320f28075-is-the-pm_sincos-lib-available-with-f28075

器件型号:TMS320F28075

我已经看到该示例使用的是 F2837xD、但我的目标是 F28075、所以我想知道库的源代码是否可用? 如果没有、该库是否可以直接与 F28075配合使用?

感谢您的任何评论!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库源代码尚未发布、但库中没有阻止它与 F28075一起使用的任何内容。

    您必须配置器件、以便将信号传送到合适的外设。  您可以通过修改"sincos.c"集成文件来实现此目的。  如果您看一下库用户指南第7页的连接图、您将看到 F28377D 使用了哪些外设。  由于 F28057上没有 ADC-C、这些将有所不同、因此您必须选择 ADC 通道、以便同时对两个通道进行采样、并且每个通道必须具有 CMPSS 连接。  一旦您确定需要修改"sincos.c"和"PM_sincos_main.c"字段中的初始化代码。  有很多工作要做、我没有尝试过、但应该简单明了。

    该库真正关心的是调用 sincos()时传入数据出现在 SinCos 数据结构中的正确元素上。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了! 非常感谢!