请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 我使用 GPIO 引脚来触发晶闸管。 当 MCU 启动时、我用于触发的 GPIO 会变得较低、因为我具有不需要的输出。 当闪存引导结束时、GPIO 将被设置(高电平状态)、并在需要获得所需输出时被设置为低电平。
使用的 GPIO 为:40、55、11、54、44和8
请建议我在 MCU 启动时如何将其保持在高电平状态。 我尝试过外部上拉电阻(10K 欧姆)、但没有帮助。