This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:使用 eCAN 的不带收发器的 CAN 总线

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/605836/tms320f28035-can-bus-without-transceivers-using-ecan

器件型号:TMS320F28035

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

我们的一位客户 希望使用 F28035 eCAN 在没有任何收发器的情况下通过同一电路板上的 CAN 与另一个主机 MCU 进行通信。

我们注意到 有 人对此进行了讨论、但没有关于物理连接的更多详细信息。

e2e.ti.com/.../1613449

我们还注意到、至少有两篇文章提到了这种连接、因此不需要外部收发器。

图2 of

http://www.mikrocontroller.net/attachment/28831/siemens_AP2921.pdf

本应用手册中的第2.3章(第11页)。

https://www.renesas.com/en-eu/doc/products/mpumcu/apn/rl78/001/r01an2535ed0200_can.pdf

通过  两个外部二极管进行连接、两个 Tx 引脚上的一个上拉电阻器可以正常工作。

因此、我们希望再次与您确认。

您是否认为 这个连接也 适用于 F28035/F28069的 eCAN?

或者 eCAN 模块是否存在任何硬件差异、以便我们不能像这样使用它?

韦恩

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    [引用用户="Wayne Huang"]

    您是否认为 这个连接也 适用于 F28035/F28069的 eCAN?[/QUERP]

    关于这个主题的讨论已经很多、似乎没有收发器就可以进行通信、但我不确定专家也会推荐这样的通信方式! 至于业余爱好、它听起来不错、但不适用于任何商业产品。 eCAN 外设应始终随附收发器。  

    能在这里给你一些启示:)

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

               尽管我自己没有尝试过这种方法,但我看不到 app.notes 中建议的方法(或您提到的另一个线程-带有与门)不起作用的原因。 我们器件中的 CAN 引脚在功能上与任何其他 MCU 中的引脚相同(VOH 规格可能不同、具体取决于相关 MCU 的电源电压)。 请记住、它们都需要符合 CAN 协议、这是一个行业标准。 使用分立无源器件时、请确保 遵守 CANRX 引脚的 VIH/VIL 规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh、

    感谢您的信息。

    我们将尝试对其进行验证。

    韦恩