This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:如何在 CAN 通信的远程帧中添加和检查 CRC?

Guru**** 2536010 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/604225/ccs-tms320f28335-how-crc-is-added-in-data-frame-and-checked-in-remote-frame-of-can-communication

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已经完成了针对 eCAN 的 controlSUITE 程序。

我不明白我们如何在数据帧和远程帧中添加 CRC。

一旦 TRS 位被置位、数据就会被传输。 在哪里可以添加 CRC?

在接收时、如果邮箱标识符相同、数据将被传输到邮箱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    CRC 由 CAN 外设协议处理。 这不是软件的一部分。

    此致
    Chris