This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027:(错误-1137 @ 0x6)器件保持在复位状态。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/605873/ccs-tms320f28027-error--1137-0x6-device-is-held-in-reset

器件型号:TMS320F28027

工具/软件:Code Composer Studio

我在使用 TMS320F28027时遇到了这个问题。 我尝试更换 MCU、但仍然有相同的问题。 我的 PCB 遵循 TI 的参考设计。 我通过2k2电阻器将 XRS 引脚拉至 VDD 3.3V、但当我测量它时、电压保持为零。

plz 帮助!

C28xx:CPU 复位失败:(错误-1137 @ 0x6)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包6.0.576.0)
C28xx:读取寄存器 PC 时出现故障:(错误-1137 @ 0x0)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包6.0.576.0)
C28xx:读取寄存器 ST1时出现问题:(错误-1137 @ 0x6)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包6.0.576.0)
C28xx:GEL:执行 OnReset (1)时出错:目标无法读取寄存器 ST1
AT (ST1&~(0x0100))[F28027.GEL:283]
在 C28x_Mode ()[F28027.GEL:33]
OnReset (1)时
C28xx:闪存编程器:警告:已配置的器件(TMS320F28027)与检测到的器件()不匹配。 闪存编程操作可能会受到影响。 请考虑修改您的目标配置文件。
C28xx:CPU 复位失败:(错误-1137 @ 0x0)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包6.0.576.0)
C28xx:读取寄存器 PC 时出现故障:(错误-1137 @ 0x0)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包6.0.576.0)
C28xx:读取寄存器 ST1时出现问题:(错误-1137 @ 0x6)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包6.0.576.0)
C28xx:GEL:执行 OnReset (1)时出错:目标无法读取寄存器 ST1
AT (ST1&~(0x0100))[F28027.GEL:283]
在 C28x_Mode ()[F28027.GEL:33]
OnReset (1)时
C28xx:写入长度0x2的第0页上的0x0处的存储器块时遇到问题:(错误-1137 @ 0x6)器件被保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包6.0.576.0)
C28xx:文件加载器:验证失败:目标写入0x00000@程序失败
C28xx:GEL:文件:C:\Users\bebo_\workspace\example_F2802xEPwmDCETripComp\RAM\example_F2802xEPwmDCEventTripComp.out:加载失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Quynh Chi88"]我通过2k2电阻器将 XRS 引脚拉至 VDD 3.3V,但当我测量它时,电压保持为零。

    这是值得关注的问题! 您能否简短地检查您的设计? 3.3V 是否有测试点? 检查电压。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gautam 的建议正确、请检查。

    此致
    Chris