请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-BIDIR-400-12 尊敬的所有人:
我的一位从事 TI 双向转换器参考设计的客户根据 TI 原理图/布局制作了电路板、并在下面成功进行了测试。
开环降压400-12V 运行。
开环升压12-400V 运行。
闭环降压稳压400-12V
它们与 闭环升压12-400V 有问题、 在升压操作中、即使占空比在50-80%之间变化、功率也不会传输超过20%的占空比、因此会附加参考波形以供同类参考。 请检查并告知您的意见、 第一张图片为60%占空比、第二张图片为80%占空比。