This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:关于比较器子系统(CMPSS)

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/605534/ccs-about-comparator-subsystem-cmpss

工具/软件:Code Composer Studio

幸会。
我想将比较器子系统(CMPSS)与 TMS 28375S 一起使用。
此功能是否可与 WDT 正常配合使用?
我称之为手册、但我无法理解。
此外、我想告诉我在使用 CMPSS 时是否需要小心。
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我写信告诉您、C2000团队的某个人已被分配到此主题、应该很快回答。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在您说 WDT 时、您是指看门狗计时器吗?

    您能否详细说明您打算如何使用 CMPSS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题重复、将在以下位置继续: e2e.ti.com/.../2229488

    肖恩