您好、 香榭丽舍
我们使用 T1/T2事件来控制 PWM 开启或关闭、源将 从 外部信号或 CMSS 模块输入。
但是 、我们通过切换 DCBH 信号源获得不同的结果。
使用 CMSS 模块 信号时,行为符合预期。
PWM2A/PWM2B 由 T1事件控制。 通过遵循 COMP1OUT 将关闭这两个引脚。
但是、当我们切换到外部输入时 、行为不符合预期。
PWM4A 通过纵横制成为 DCBH 的输入源。
PWM2A 在 PWM4A 上升沿之后关闭。 PWM2B 也应被 PWM4A 上升沿关闭、但我们为其提供资金、但它在下降沿之后。
我们为 PWM2B 与 EPWM4A 的下降沿保持一致提供资金。
我们更改 了 EPWM4A 的下降沿、PWM2B 将随之改变。
我们所做 的是更改 DCBHTRIPSEL 值以控制 DCBH 输入源。
我们是否错过了直流子模块中的某个东西 、因此通过切换 DCBH 源的行为是不同的?
谢谢
BR
Brian Chang