This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:[F28377]在触发 CMSS 模式后、操作过程中的 T1/T2事件需要多少周期才能实现更好的运动

Guru**** 2535200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/604438/tms320f28377s-f28377-how-much-cycle-need-for-acting-t1-t2-event-of-the-action-qulialify-modue-after-cmss-modue-had-been-triggered

器件型号:TMS320F28377S

您好、香榭丽舍

如数据表所示,CMSS 模块需要 60ns 的时间来响应 ePWM X-BAR 事件。

在 AQ 模块上通过 T1/T2事件采取措施时、ePWM 模块的周期延迟是多少?

谢谢

BR

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    该延迟不应太长、因为路径可以通过直流模块进行异步、然后我认为唯一的其他多路复用是通过 AQTSRCSEL 选择器进行的。 我仍在尝试确定确切的延迟是多少。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devin、
    感谢您的回复。 等待您的反馈。

    BR
    Brian