This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:在哪里可以在不安装 Code Composer 的情况下获得 XDS 100 v2的驱动程序?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/605274/tms320f28377s-where-i-can-obtain-the-drivers-for-xds-100-v2-without-install-code-composer

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

我已经使用 Code Composer 和 XDS100 v2接口为 TMS320F28377S 开发了代码。 我们现在已要求电路板制造商开始生产、他们希望对这些空白器件进行编程。 我已经尝试过 Codeskin 的 C2Prog、这看起来不错。 但是、我们的供应商现在要求我提供驱动因素。 我唯一的选择是让他们下载并安装 Code Composer、这似乎有点过分。 我与 FTDI 联系过、但他们无法提供帮助、因为 TI 已经定制了该驱动程序。 是否有人知道我可以从哪里获得驱动程序?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marcelo:

    最佳选择是安装 CCS Uniflash。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 很好!
    就在知识方面、我在 CCS 的文件中找到了这些驱动程序:
    C:\ti\ccsv7\ccs_base\emulation\windows\XDS100_drivers
    这是另一种方法。
    再次感谢。
    Marcelo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了!

    祝您好运、
    Gautam