This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335

Guru**** 2536050 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/605275/tms320f28335-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335

您好!

我无法将 CCS 版本6 TMS320F28335实验套件连接。 它具有板载 USB 仿真器(XDS100v1)。 它显示了以下错误。  

连接到目标时出错:
(错误-151 @ 0x0)
期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一
连接返回错误状态或错误。
原因可能是以下一个或多个原因:仿真器序列号无效、
仿真器 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。
使用'common/uscif'中的 xds100serial 命令行实用程序
文件夹来验证仿真器是否位于该文件夹中。

我已在器件管理器中检查并发现板载 USB 仿真器(XDS100v1)缺失。

我的问题是如何重新安装它?  

请帮帮我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasun、您好!

    您需要重新安装 CCS 并在"Debugger Installation"窗口中检查 Spectrum Digital 驱动程序。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、

    非常感谢您的热情响应和合作。 我重新安装 CCS。 我仍然面临同样的问题。 我在 CCS GUI 的"Debugger Installation"窗口中找不到 Spectrum Digital 驱动程序。 您能指定路径吗? 我已经检查了将控制卡放入其它坞站的情况、它工作正常。 但此坞站中的任何控制卡都显示类似的错误。 我还检查了另一个 TMS320F28335 DSP 套件、在我的 PC 上安装了 CCS、它工作正常。 那么、我猜对接站仿真器驱动程序存在的问题。 它以前在工作,但突然不工作。 我已经检查了 USB 电缆、它也很好。 请建议您做什么,并在可能的情况下共享您的邮件 ID。 我的邮箱 ID 是 prasun210@gmail.com

    此致。

    Prasun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还在目标配置设置中测试了连接。 它显示了相同的错误。 在设备管理器中、当我连接有故障的扩展坞时、USB 列表中没有 XDS100v1 USB 仿真器端口。 但对于健康扩展坞、它即将推出。 如何安装此 XDS100v1 USB 仿真器驱动程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Prasun Mishra"]当我连接有故障的集线站时,USB 列表中没有 XDS100v1 USB 仿真器端口。 但对于健康扩展坞、它即将推出。 [/报价]

    另一个似乎已损坏。 检查故障扩展坞上的电压、例如3.3V、5V。 我希望没有插入 controlCARD。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该套件包含两个部件、例如控制卡和扩展坞。 我必须将控制卡放在扩展坞上提供的插槽上。 我将讨论此故障扩展坞。 我在不同的 dopcking 站检查了故障套件的控制卡、情况良好。 因此、控制卡没有问题。 板载仿真器所在的集线站存在的唯一问题。 该板载仿真器具有内置驱动程序软件、当我们将 USB 与系统连接时、会自动检测到该软件。 如果坞站出现故障、则不会发生这种情况。 我正在使用控制卡测试对接台、3.3V、5V 电压将会亮起、所有 LED 也会亮起。 我希望我已经澄清了我的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Prasun Mishra"]我正在使用控制卡测试对接站,3.3V、5V 电压将会出现,所有 LED 也会亮起。

    这样您就可以观察到故障扩展坞上的电压。 这意味着 LDO 正常、FTD 部件不工作。 您可以尝试更换相同的部件。

    此致、

    Gautam