This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:根据电流消耗计算温度。

Guru**** 2533840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/605604/tms320f28069m-to-calculate-temperature-from-current-consumption

器件型号:TMS320F28069M

大家好、

我的客户希望 测量电机的温度。

他正在寻找一个库来根据电流消耗计算温度。

是否有库或示例软件?

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电机温度无法通过电流消耗进行计算、但可以通过 Rs 进行计算。 更多详细说明可在 InstaSPIN 实验室指南(实验7)和 InstaSPIN 用户指南第15.10节中找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanming-San、

    感谢您的支持!

    我明白了!

    此致、

    Sasaki