请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 我有一个使用 SRAM 的应用程序、如下所示:
1. 1M x 16异步 SRAM (Cypress CY7C1061GN30-10,
)在正常模式下使用 EMIF1_CS2_N (2Mx16 space,0x0010 0000至0x002F FFFF)。
2.256K X 16异步 NVSRAM (Cypress CY14B104NA-ZS20,
)在正常模式下使用 EMIF_CS3_N (512Kx16空间,0x0030 0000至0x0037 FFFF)。 该器件充当标准 SRAM、在断电或 SW 命令时自动将数据存储到非易失性元件中。
在 pinmux 工具中选择 EMIF 接口时、不会调试 EMDQMx 引脚、尽管 TRM 建议使用这些引脚在低字节和高字节之间进行选择。 但是、如果我们遵循 TRM、我们最终没有足够的可用地址引脚。
我们是否有可使用的常规 SRAM 示例应用? 您能解释一下我们发现的差异吗?
谢谢!