请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28027F 我们希望使用28027F MCU 开发基于 instaspin FOC 的电机控制解决方案、并在数据表中编码可用的闪存为64KB。 理想情况下、我们希望将所有电机校准数据保存在闪存中。 但是、根据闪存编程应用节点、闪存扇区需要完全保留用于仿真 EEPROM。 在这种情况下、最小预留空间为8KB 或16KB、不过我们几乎不会将其用于实际存储校准数据。 我想知道生成的可用闪存(56KB 或48KB)足以存储编程代码吗? 我们的目标是开发一个完整的闪存可实现解决方案。
谢谢