This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:运行时闪存编程

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/605691/tms320f28027f-run-time-flash-programming

器件型号:TMS320F28027F
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

我们希望使用 TI 的 InstaspIN-FOC 开发我们的电机控制解决方案、理想情况下、我们希望将校准后的电机参数保存在闪存中、同时保存在闪存另一部分的程序代码正在运行。 我们可以在运行时对闪存进行编程吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿瓦纳塔

    controlSUITE 中有一个很好的示例说明了如何实现这一点。
    您可以在" \libs\utilities\flash_api\2802x\v201a\doc"
    可以找到此示例" \libs\utilities\flash_api\2802x\v201a\example_ccsv5"。

    有两种方法可实现这一目的1使用  嵌入在 ROM 中的闪存 API 或2将闪存 API 源代码加载到器件的闪存中。  文档中讨论了设计/优势。


    此致、
    Cody