This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:Device_cal()和 CalAdcXINL()有何不同?

Guru**** 2580335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/604778/tms320f28075-what-different-between-device_cal-and-caladcxinl

器件型号:TMS320F28075

您好、先生、

关于 ADC 校准、

DEVICE_CAL()将 ADC 增益和 DAC 偏移的修整值从 OTP 内存复制到各自的修整寄存器。

CalAdcXINL():将线性度的修整值从 OTP 内存复制到相应的修整寄存器。

有关 CalAdcXINL()函数的更多参考信息?

在初始化 ADC 模块时、这两个功能都是必要的?

非常感谢。

 

BR

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、

    AdcSetMode 函数应负责调用 ADC INL 校准函数。 此函数也位于 F2807x_adc.c 文件中。